This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:TPS568215RNN

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185040/tps568215-tps568215rnn

器件型号:TPS568215

如何按照公式7确定电感器值、有两个未知的变量 LOUT 和 ILrms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    电感值不是通过公式7计算得出的。

    您可以参考表5来确定电感器值、这里的变量 Lout 表示电感器值。

    此处的公式7用于计算 ILrms、这是一个电感器参数、有助于选择合适的电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Athos、  

    该 IC 的最大输出电流为8A。 如果我的要求是5A、那么是否有任何电路会将 Iout 决定为5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在表5中、不建议将电感器的输出电压设置为5V、1.8V、0.9V 或任何其他值。 那么、我们将如何确定电感器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    表5仅供参考。 如果输出电压为5V、您可以参考5.5V。

    对于更不同的条件、电感器选择由以下限制决定:

     a:电感电流纹波:如果 电流纹波过大、则输出电压纹波过大。

     B.环路稳定性:如果 电流纹波太小、环路可能不稳定。

     c.确保电流限制条件下的峰值电流。

    因此、通常我们选择 电感、使电感电流纹波等于最大负载电流的 N=20%-40%。 电感值可通过公式推导出来:

    您还可以使用我们的仿真工具功率级或 WEBENCH 选择电感器。

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER?keyMatch=POWER%20STAGE

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html?keyMatch=WEBENCH

    对于 Iout、由于过流值为8A、因此您还可以使用8A 进行计算。