This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501的反向电流保护

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734013/reverse-current-protection-of-tps7a4501

主题中讨论的其他器件:TPS7A45

我们对 TPS7A4501的反向电流保护有疑问。

 当输出电压大于输入电压时、该 IC 是否在没有外部二极管的情况下提供反向电流保护?

当没有电源时、该 IC 是否能够提供反向电流保护?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    从数据表中可以看出、TPS7A45具有专用的反向电流保护电路。 Vout 可超过 Vin 高达20V、反向电流将限制为1mA (最大值)。

    请从下面的注释10中查看、当没有输入电源时、反向电流保护仍然有效。  

    谢谢、

    Gerard Copeland