This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:适用于+-15V 隔离式应用的 LM5160参考原理图

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160, PMP15032, PMP10532, PMP30227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733293/lm5160a-lm5160-reference-schematic-for--15v-isolated

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件:LM5160PMP15032PMPPMP10532PMP30227

大家好、

客户计划使用 LM5160

该团队能否帮助支持提供+-15V (隔离式)输出的参考原理图

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 PMP15032: www.ti.com/.../PMP10532

    此 PMP 设计提供+-15V 隔离式输出。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    感谢您的快速帮助和反馈
    PMP10532输出似乎正常、但输入范围设计为19~30V

    客户对输入的设计要求为12~24V
    我看到了另一个 lm5160设计

    www.ti.com/.../PMP30227

    适当的输入范围。
    我们能否使用 PMP30227的输入设计和 PMP10532的输出设计
    对于 Vin 12~24V Vout +-15V 3W 隔离式设计?
    有什么需要注意的或建议的变压器模型吗?

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这应该是可以的。 PMP15032的主要问题是 EN 电阻器将导通电压设置为15V、而不是12V。 通过重新设计该电阻分压器、该器件能够在12V 时导通。

    此致、
    Katelyn