This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:输出电压公式问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733580/lm317-vout-formula-question

器件型号:LM317

您好的团队:

关于输出电压公式问题、  

我使用此公式计算,结果 很奇怪。

但我用下面的公式进行计算,结果是正确的,比较 Tina 仿真。

那么、对吗?  电池充电器电路的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    由于 LM317采用拓扑结构、内部基准电压位于电阻分压器的顶部电阻器(R1)上。  大多数现代线性稳压器和 LDO 都具有底部电阻器(R2)上的基准。  

    因此、用于计算 LM317 Vout 的公式与大多数现代线性稳压器数据表中的公式不同。  数据表中所述的 LM317的正确公式为:

    VOUT = Vref x (1 +(R2 / R1))+(Iadj x R2)

    该公式有时简化为 Vout = Vref x (1 +(R2/R1))、因为 Iadj 通常为50uA、因此在许多应用中可以忽略不计。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    很抱歉,我担心另一个公式,如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    在数据表的最新版本中、此部分重新格式化。  遗憾的是、公式4和6不正确。  感谢您指出这一点、我们将在下一版数据表中对其进行更正。  以下是公式4和6的正确公式:

    公式4: Vout = 1.25V x (1 +(R2 / R1)) 请注意、当代入 Vref 时、这是 Vout = Vref x (1 +(R2 / R1))。

    公式6:下面的输出阻抗= RS x (1 +(R2 / R1)) 是数据表的原始部分。

    非常尊重、

    Ryan