This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:预加载

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734228/ucc28631-preload

器件型号:UCC28631

您好!

我使用 UCC28631进行了以下设计。  

额定电压:270V

输出电压:多个

PO:80W。

该器件需要数据表中 EQN 64的最小预加载值、PPRELOADmin = 0.5×LPRI×(VCS:min / RCS)^2×FSW:min、但为了使我的设计正常工作、我必须将输出预加载设置为接近10W!  

我的 Lpri 为250uH (类似于示例公式)、我的 RCS 为10欧姆(0.2欧姆、通过50:1 CT)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有多个 Vout 的额定功率是多少? 此外、您在进行此设计时是否使用了 Excel 计算器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意到总功率为80W。 那么、剩下的问题是、您在进行设计时是否使用了 Excel 计算器、如果不使用、您是否可以使用计算器检查您的设计以查看需要修改的位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实使用了 Excel 计算。 另一个问题-因为我正在设计多个输出...我应该在 Excel 中输入哪个输出值、因为这将影响我的 RCS 和 Lpri。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供所有输出电压和电流、以便我提出建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出为:
    五 一
    120.75
    321.2
    121.75
    160.65
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的建议是使用 Vout = 32V 并假设32V 输出上的所有功率80W 以计算所有主要参数。

    有关 PSR (初级侧调节)(例如使用 UCC28631)、请参阅此博客文章、了解适用于您的设计的变压器绕组:

    e2e.ti.com/.../designing-multiple-output-converters-with-primary-side-sensing