This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:在 USB 通信开始之前使用 USB 进行充电(100mA)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184788/bq25302-charging-with-usb-before-usb-communication-has-started-100ma

器件型号:BQ25302

你(们)好

我们的器件具有 USB、可连接到笔记本电脑、壁式充电器等

我们必须假设客户将我们的器件连接到只能提供100mA 电流的 USB 主机。  

但从您的数据表中、我得到引脚 ICHG 上的最小值为250kOHm、这将导致大约200mA 的最小充电电流。

但这将超过 USB 规范、其中规定、首先只允许驱动100mA 电流、并且仅在协商后才允许输出更高的电流。


您对此有何看法?


BR

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    充电器没有 D+/D-引脚来执行 USB 输入检测。 系统中具有 USB D+/D-输入检测功能的另一个器件可能会将输入电流限制为100mA、以便也会限制充电电流。

    谢谢、

    宁。