This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:直流/直流设计

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27714, UCC27714EVM-551, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733988/ucc28950-dc-dc-design

器件型号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件: UCC27714、controlSUITE

我能否在 UCC28950的应用手册或名为 TIDU248的工程图中获取直流/直流转换器设计的 CAD 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nidheesh

    UCC28950 EVM 的设计文件位于 www.ti.com/.../ucc27714evm-551    (此 EVM 的负荷也是 UCC27714驱动器的 EVM 的两倍)

    UCC28950 EVM 的控制卡位于 http://www.ti.com/lit/zip/slur038上 

    我没有关于 TIDU248文件的任何信息、但我要将此 e2e 帖子标记到 Piccolo 组

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidheesh、

    有关与 TIDU248相关的软件和硬件详细信息、请参阅 C2000 controlSUITE 中的 HVPSFB_v1.1文件夹。

    Hrishi