This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:禁用看门狗计时器后会产生什么副作用?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184406/bq25890-what-s-the-side-effect-when-the-watchdog-timer-is-disabled

器件型号:BQ25890

尊敬的先生:

  我想对 VREG[5:0]=100011进行编程、以便为4.4V 电池充电。

为了防止 VREG[5:0]复位为默认值010111、我想通过设置 Watchdog[1:0]= 0来禁用看门狗计时器

禁用看门狗计时器时是否存在任何副作用或其他问题?

感谢你能抽出时间。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    通常、主机器件将看门狗作为一个持续检查来确保主机能够成功地与充电器 IC 通信。

    禁用看门狗后、充电器将不需要对 I2C 通信进行这些恒定检查、但 IC 也无法使用看门狗检查主机连接中的其他故障或压降。

    充电器 IC 仍能够检测充电、温度和 OVP/OCP 故障、但禁用看门狗后不会监测看门狗故障。 所有其他 IC 功能应在禁用看门狗的情况下仍然正常运行。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们只需要应用4.4V 充电。

    由于在设置为4.4V 充电后不需要主机器件检查与充电器的通信是否正常、 因此可以忽略看门狗故障、对吧?

      感谢您的回复。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    如果您不打算使用看门狗来检查主机、则可以禁用看门狗并忽略故障。

    如果启用了看门狗、则每次看门狗周期完成后、特定寄存器将在主机无法提供服务后复位。

    如果看门狗被禁用、寄存器将不会复位、并且在初始禁用命令之后不会再生成任何中断。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

      非常清楚。

    谢谢你。

    此致、

    Luke