主题中讨论的其他器件:UCC25600、
我需要设计一款具有成本效益的电池充电器、其输出能力在高达40安培(600W)的条件下为11-15伏。 此应用使用105至130伏交流输入、不需要 PFC。
UCC25630-4看起来是一个不错的选择,尽管 TI 建议它的功率范围为75W 至500W。我已经了解了 TIDA-01501 (700W),这似乎可以进一步扩展这一点。 功率限制的注意事项和原因是什么? 它是否可以通过扩展实现更高的功率(600W 至1200W)–也许可以使用栅极驱动器 IC? (我还想考虑一个可以提供1或1.2 kW 功率的版本。) 对于功率更高的应用、您会推荐哪种栅极驱动器 IC?
2.是否有任何应用手册介绍了实现微控制器控制输出电压和电流限制的最佳方法(使用 D/A 输出)? 我希望能够将输出电压降至较低的水平、以实现电池充电曲线、并可能实现折返电流限制。
谢谢、
Mike