This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:使用背靠背 MOSFET 设置时必须考虑哪些注意事项?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184878/lm5069-what-considerations-must-be-taken-into-account-to-use-a-back-to-back-mosfet-setup

器件型号:LM5069

你(们)好。

我目前使用的 LM5069MM-1具有背靠背开关设置、但偶尔会出现栅极驱动问题(栅极未达到数据表所述的~12V 以上)。 芯片内部是否有任何机制阻止 LM5069与背靠背开关设置搭配使用? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    感谢您的支持!

    在功率和电流限制间隔中、栅极电压会进行调节、并且无法达到满值。

    您能否分享测试设置条件和测试波形(栅极、VIN、输入电流和计时器电压)以了解这些情况  

    此致、

    Rakesh