This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:获取环路参数

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177349/tps65400-q1-obtaining-loop-parameters

器件型号:TPS65400-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65400

我正在尝试使用 TI 环路计算器来完成我的 TPS65400设计。  我使用的是 II 型 COMP 网络、但我不确定要为此器件输入的增益参数。  完成这些参数需要 RS、AS、AOL、GBWP 和 Vslope。  有人能告诉我这些适用于 TPS65400吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    这些与内部环路相关的值都包含在数据表中。 您能否对   Rs、AS、Aol、GBWP 和 Vslope 进行描述? 您知道一个参数始终具有许多不同的符号。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我尝试使用的 TI 工具中的参数。  它们与数据表中的任何内容不完全匹配。

    或者:

    如果我采纳 webench 环路建议、它们与数据表中的公式或我尝试过的环路计算器完全不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我的同事会尽快回复您!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    您的应用参数是什么、例如输入、输出。 我们可以帮助计算补偿。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN- 9V 至16V

    VOUT-1.8V

    标称 Iout - 0.5A

    我们还遇到了开关锁定问题。  我们使用的是6.8uH 电感器和20uF Cout。  这将有助于获得保守的补偿、从而正确启动它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他电源轨-   

    SW1- Vin-9V 至16V

    输出电压- 3.3V

    输出电流- 0.3A

    电感器- 15uH、Cout- 20uF

    SW2 -输入电压为9V 至16V

    VOUT- 1.2V

    输出电流- 2.3a

    电感器- 1.2uH、COUT- 44uF

    SW4 -输入电压为9V 至16V

    输出电压- 2.5V

    输出电流- 0.1A

    电感器33uH、Cout - 20uF

    VOUT- 1.8位于 SW3轨上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我的同事明天就会给你答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经是27天了。  有人能做到这一点吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!
    很抱歉错过了这张票。 请告诉我输出电容器的降额、我需要获取实际的有效电容器值。

    实际上、您的电源轨与我们的 TPS65400EVM 中的电源轨非常接近。 如果您可以同时遵循电感器、电容器和 EVM 补偿、则不会出现问题。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COUT 从20uF (X7S 2x10uF)降至18uF、从44uF (X7T 2x22uF)降至42uF。  当我在环路计算器中输入 EVM 参数时、我没有得到很好的相位裕度、 我打开了一个单独的 TT 来回答有关环路计算器设计参数的一些问题。  这仍在进行中。

    我们发现1.8V 电压轨未调节的问题是由于 SS 线路上的上拉电阻干扰了启动。  因此、我们不希望/不能将双用途软启动/电源正常功能用于电源正常。  仅应使用软启动选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的开关频率是多少!

    Shuai