This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:与 BQ25895搭配使用的单节锂离子电池电量监测计

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733848/bq25895-single-cell-lithium-ion-fuel-gauge-to-use-with-bq25895

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ27510

对于与1S1P 或1S2P 锂离子电池组搭配使用的电量监测计有何建议?  我们将使用 BQ25895作为充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在邀请 Gauge 专家来支持您的查询。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这是什么类型的应用? 电池的容量是多少。 最大放电电流是多少?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每节电池的容量可能为2600-3340mAh。  最大放电电流可能为2.5-3安。  我们将仅并行使用一个或两个。  制造商将在电池组中包含保护电路、但没有电量监测计、因此我们需要在主机器件的 PCB 上安装一些器件。  设备是便携式手持设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我会推荐 bq27510或 bq27520

    谢谢

    Onyx