This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:当输入电压为20V 且输出为5V 时、最大输出电流是多少

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184768/tps552892-what-s-the-maximum-output-current-when-the-input-voltage-is-20v-and-the-output-is-5v

器件型号:TPS552892

尊敬的 TI 团队:

 当输入电压为20V 且输出默认为5V 时、我们对 TPS552892的最大输出电流有一些疑问、 此时 可以达到什么效率?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    当输入电压为20V、输出电压为5V/5A 时、效率约为91%。