This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM350-N-MIL:文档错误

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM350-N, LM350-N-MIL, LM350A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734208/lm350-n-mil-document-errors

器件型号:LM350-N-MIL
主题中讨论的其他器件:LM350-NLM350A

大家好、整个团队。

TI 产品页面上显示了 LM350-N-MIL 器件的数据表适用于 LM350-N 和 LM350-N-MIL。

在数据表的绝对最大额定值中,不清楚 MIL 器件的工作温度范围是多少

数据表第2页: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm350-n-mil.pdf

 

在 LM350-N-MIL“立即订购”部分的产品页面中,它将温度显示为“0至0”C

最后但同样重要的是、LM350-N 和 LM350-N-MIL 的产品页面将这两个器件都作为 LM150系列进行引用。

 

在我写这篇文章时,我会感到更加困惑,但我相信这些文档存在一些错误,您可以确认和/或更正。

LM350-N-MIL: http://www.ti.com/product/LM350-N-MIL/description

LM350-N: http://www.ti.com/product/LM350-N/description

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    工作范围如数据表首页和工作范围所示。

    LM350A 为-40C 至+125C、LM350为0C 至+125C。

    由于我们现在提供的是 LM350而不是 LM350A、因此这些器件的额定温度为0C 至+125C。

    此外、我们不再提供 LM150。   我们将 LM150和 LM350A 的相关信息保存在数据表中、因为客户有时仍需要我们不再销售的旧器件的相关信息。

    在"立即订购"选项卡中、我们似乎出现了温度范围错误。  感谢您指出这一点、我们将得到更正。