This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:使能引脚逻辑

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733917/tps82130-enable-pin-logic

器件型号:TPS82130

您好!

如果使能引脚保持开路、器件是处于启用还是禁用模式、还是存在任何问题?  

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    看起来可能有一个图形未正确嵌入到您的帖子中。

    D/S 中的第7.4.1节介绍了内部下拉电阻器的运行。 如果该引脚为低电平、然后悬空、则它将保持低电平400k。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    正如我阅读 D/S 第7.4.1节"启用和禁用(EN)"以及您的解释、 我 只想澄清一下:

    如何 禁用设备?  我是否需要外部信号来下拉 EN 引脚?

    当 EN 引脚保持断开状态时会发生什么情况?  

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您需要将引脚驱动为高电平和低电平。 这也写在 D/S 的第3页上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 EN 引脚保持开路/悬空时会发生什么情况?
    谢谢、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    EN 是数字输入、因此它可以是高电平或低电平。 我解释了当它处于低电平时会发生什么情况、然后在我的第一个帖子中浮动。

    如果它是高电平然后悬空、则取决于泄漏电流和系统中的其他噪声源。 这些电阻器可能会将其拉低、此时下拉电阻器将激活。

    如果 EN 悬空、我建议使用外部上拉/下拉电阻器、以使其保持已知状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!