This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A2050PDBVR 并行运行吗?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A21, TPS7A20, TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184898/tps7a20-tps7a2050pdbvr-parallel-operation

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件:TPS7A21TPS7A57

如果我需要超过300mA 的电流、它是否设计为并联工作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、

    而是 TPS7A21、它具有500mA 的电流能力。  与 TPS7A20器件相同、但电流更大。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要5V 电压、TPS7A21不提供该电压。 我可能需要高达1A 的电流、因此需要确保该器件能够承受并行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、

    您可以在应用中使用 TPS7A57吗?  它将提供高达5A 的电流、并为您提供5V 输出。 TPS7A57在精度方面将是更好的选择、但实施成本会更高一些。

    您可以使用镇流电阻并联 TPS7A20。  请参阅这些应用手册、并告诉我您可能有哪些问题。  无法连接每个 TPS7A20的基准引脚、因此误差电压 Ve 是 LDO 的总精度(请参阅 EC 表)。  



    使用镇流电阻器的并联 LDO 的综合分析和通用等式
    使用镇流电阻器的并联 LDO 架构设计

    下面的链接提供了一个新的并联 LDO 参考设计、该设计应在下个月发布、使用 TPS7A57和镇流器电阻技术、以防在设计中有所帮助。

    可扩展、高电流、低噪声并行 LDO 参考设计

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 它应该可以工作、我喜欢  TPS7A57。 Ty