This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:独立模式

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ2947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734128/bq40z50-r2-stand-alone-mode

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1BQSTUDIOBQ40Z50BQ2947

大家好、团队、

我知道在 bqStudio 配置后、可以在独立模式下使用 BQ40Z50-R1/R2、对吧?  
一些问题:

1) 1)对黄金映像进行编程后、在 BQ40Z50中完成所有决策、如果要进行监控、是否正确?

2) 2) BQ40Z50由电池组供电、需要始终连接到电池组、对吧?

3) 3)如果电池电压达到过压条件、则会通过 BQ2947等方式从电池组断开。 在这种情况下、BQ40Z50将完全不带电。 是否所有设置都将保留、或将其重新编程到 bqStudio 中?

µC 是否需要一个小的 Δ I、所有这些要点最终都是在主要问题中提出的。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、
    对 BQ40z50进行编程后、它可以完全独立运行并做出所有监测和保护决策。 如果需要、SMBus 可用于监控、如果存在任何问题、也可用于诊断。
    BQ40z50主要由电池供电、但如果电池发生故障、则可以通过 PACK+/PACK-为其供电以进行诊断。
    3.如果次级保护器 BQ2947跳闸并熔断保险丝、电池将从 PACK+上断开、但电量监测计仍将通电、因此电量监测计不会出现问题。 此外、所有设置都存储在闪存中、因此即使器件断电、也不会丢失设置和诊断数据、例如寿命和黑盒数据。
    此致、
    Swami