This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:快速充电器的应用设计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, PMP9773, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733952/lm5176-application-design-for-quick-charger

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: PMP9773TPS61088

尊敬的 TI:

下面是有关 LM5176的一些问题:

1.根据 PMP9773、我认为 TI 参考设计可以用于 LM5176、对吧?

2.将 QC3.0的 CHY100更改为 CHY103并连接 LM5176 FB 是否正常?

或者、LM5176的任何参考设计都可以与 QC PHY 搭配使用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    TPS61088是升压转换器、而 LM5176是降压/升压转换器。 此外、LM5176的最小启动电压为4.2V、而 PMP9773的输入范围为2.7V - 4.4V。 但是、从概念上讲、LM5176与 TPS2592和/或 CHY103搭配工作没有问题。
    我看不到使用 LM5176的其他参考 QC 设计。
    此致
    EL