This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8764-Q1:GPIO1勘误表相关

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184520/lp8764-q1-gpio1-errata-related

器件型号:LP8764-Q1

这似乎与勘误表相关:当 VCCA 和 VIO 电压不同时、GPIO1无法驱动为高电平。

我们的设计中的1个 VCCA=5V、VIO=3.3V。 GPIO1配置为 PGOOD、当所有电源轨都打开时、它似乎不会变为高电平。 我们打开了 GPIO2。 我们是否有方法将 GPIO2配置为 PGOOD、以便 PGOOD 正常工作? 我在 GUI 中看不到该选项。

2-在同一 I2C 总线上有两个 PMIC。 是否有办法具有两个不同的 I2C 地址、以便在对器件进行编程之前不存在地址争用?

谢谢、

Alek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    GPIO6和 GPIO9可被设定为 PGOOD。

    我建议在对一个 PMIC 进行编程或从具有不同 I2C 地址的2个不同 OPN 开始时对其断电。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我们只有未使用的 GPIO2。 GPIO1勘误表是否与有源驱动器相关? 如果它被设置为开漏、晶体管会打开吗?

    谢谢、

    Alek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    GPIO1勘误表与 EN_DRV 信号相关。 我现在将关闭此主题、因为我们正在通过电子邮件进行跟进。

    谢谢、

    Daniel W