This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 过充电、过流/过压保护电路

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ7718, BQ77905, BQ76925, BQ76930, BQ78350-R1, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734085/over-charge-over-current-voltage-protection-ckt

主题中讨论的其他器件:BQ77915BQ7718BQ77905BQ76925BQ76930BQ78350-R1BQ40Z80

我们有11.1v 5.2Ah 锂电池组、它是6节电池的组合。 具有高质量 BMS 的电池组、为了给电池充电、我们使用12v 1A CC CV 充电器。

我们需要在电池组和充电器之间添加一个电路。 它应该具有充电和完全充电的指示。 电路应管理高达20V DC 的 I/p 电压 、并提供适当的输出来为锂电池充电。 锂电池使用起来非常危险、因此我们需要额外的保护电路来保护电池免受过充、过压和过流的影响。

请分享正确的器件和参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    遗憾的是、没有符合此确切说明的器件。 电池保护器通常放置在电池组内部、无法检测是否已充满电或是否正在充电。 以下是一些解决系统需求的可能方法:

    为了实现电池保护、您可以考虑在电池背面堆叠2个 bq77905器件(每个器件最多可支持5节电池)。 该器件可防止多种故障-过压、欠压、过热、欠温、放电过流、 放电短路和开路检测。新型 bq77915是我们的新保护器、在充电过程中也会进行电池平衡。 bq7718是另一个仅提供过压保护的选项。

    如果要确定是否充满电并指示器件何时充电、则需要使用电池监控器(其中还包括保护功能)。 这也需要在电池组中。 两个选项是 bq76930和 bq76925。 这些器件可测量单节电池的电压、电池组电流和电池温度-主机控制器可使用这些信息来确定充电状态。 这两个器件都可以与 MCU 结合使用。 bq78350-R1是一款专为支持 bq76930而设计的监测计、适用于不希望对 MCU 进行编程的情况。

    然后、可以选择具有保护功能的完整电量监测计。 bq40z80是一款完整的电池电量监测计、包含保护器和监控器件的所有功能。 这在需要非常精确的充电状态报告以及所有高级保护功能的应用中非常有用。 bq40z80最多可支持7节串联电池。

    但愿这对您有所帮助。 请告诉我、我是否可以做其他事情来帮助选择合适的解决方案。

    此致、

    Matt