This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:无电池时 BQ25601输出问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733749/bq25601-bq25601-output-issue-without-battery

器件型号:BQ25601

您好、先生/女士

我们将 BQ25601 PMIC 用于我们的项目之一,

在不使用电池的情况下使用时、我们面临问题(仅连接输入电源)

当我们使用 USB 5V 500mA 充电器运行时,SYS 引脚上的输出为1.88伏(电池未连接)。 最大负载低于500mA

在 STAT 引脚上进行探测时、我们将获得50%占空比脉冲、这意味着故障充电条件。 但我们无法找到故障的位置。

当我们连接4.2V (完全充电)的电池时、  在 SYS 引脚上获得相同的电压  、电路图片是连接以供参考。

请求您为上述问题提供解决方案建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    当电池被移除时、由于 BAT 引脚充电和放电、SYS 电压应该在3.6V 至4.2V 之间振荡。 您可以尝试从 SYS 上移除负载。 当电池被连接时、如果电池电压高于3.5V 左右、SYS 电压将跟随 BAT 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mao、

    感谢您的回复。

    根据您的第一点、我们假设在没有电池的情况下 SYS 引脚上获得3.6V 至4.2V 的电压。但我们只获得1.8V 的电压、这是我们面临的问题。

    请建议解决方案。  

    我们假设我们的原理图没有问题。 如果有、请也对此进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们假设我们的原理图没有问题。 如果是、请建议对原理图进行必要的更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao、

    在移除负载后、我们在系统(无电池)上获得3.6V 电压。 我们怀疑它为什么不会随负载获得3.6V 电压。 该 IC 将支持无电池的负载系统。

    请回来
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    詹姆斯:

    正如我说过的、如果拆下电池、您将获得介于3.6V 至4.2V 之间的电压。 您的负载似乎超过适配器或充电器输入电流限制的电流限制。 原理图看起来不错、但如果未使用 QON、则不应将其连接到 GND。 当 SYS 上有1.8V 电压时、您是否看到充电器正在切换? 您是否在 SW 处有开关波形? 什么是 VBUS 电压?