This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ77905在 SPR/SRN 短路时进入充电或放电状态?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184876/bq77905-bq77905-enter-charge-or-discharger-state-when-the-spr-srn-are-shorted

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: INA381

我只是使用 BQ775905固有 BMS 设计。   电池组使用0.1mR 分流器、因此不能直接在 BQ77905上使用过流保护。   之前的设计人员决定将 SPR SRN 引脚短路、以禁用过流保护。   BQ77905 OV、UV、OT 是否仍能正常工作?   当 SPR/SRN 引脚短路时、将进入什么状态-充电或放电- BQ77905。  我的理解是、充电和放电时的保护级别不同。   

由于使用了极低的分流电阻器、是否可以使用电流感应放大器来放大分流信号?   

AVDD 的最大电流消耗是多少?  如何调节 AVDD 3V 电压?  它是否可用于为 INA381等分流放大器供电?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    OV/UV 和正常 OT 保护应正常工作。 但是、您必须记住 OTC 和 OTD、它们将在较高温度下关闭 CHG 或 DSG FET。 如果 SRN/SRP 引脚短路、则体二极管在这种情况下将无法正常工作。 此外、任何使用电流的恢复机制都不起作用。  

    我建议阅读 数据表中第8.3.2节"故障运行"的所有内容。 查看不进行电流检测如何影响每个保护及其恢复。 如果引脚短接在一起、器件将无法判断器件是否处于充电或放电状态。

    这可能会实现。 但是、必须记住、您需要一个能够提供正负信号的电流感应放大器、以便我们的器件检测充电电流和放电电电流之间的差异。

    不建议将 AVDD 与任何外部电路配合使用。 这仅用于 IC 的内部。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon