This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:将 TPS2116用作 SD 卡的电源选择器开关

Guru**** 2520940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184705/tps2116-using-tps2116-as-a-power-selector-switch-for-sd-card

器件型号:TPS2116

TPS2116 - SD 卡由3.3V 电源供电运行。 由于更高的总线速度需要低电平信号、因此 UHS-1为 SDCLK、CMD 和数据线路[3:0]采用1.8V 信号电平。 要更改1.8V 信号、微控制器 NVCC_SDD 电源引脚必须从3.3V 更改为1.8V。 我能否将此 TPS2116电源多路复用器开关用作 SD 卡的电源选择器开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS2116用于在两个低电压直流电源之间进行选择。  

    建议的1.8V 和3.3V 电压轨与 TPS2116兼容。  

    此器件在低至1.6V 的电源下工作。  

    此致、  

    Elizabeth