This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:VSYS_MIN

Guru**** 2502475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733200/bq25895-vsys_min

器件型号:BQ25895

大家好、我购买了 BQ25895EVM、但在了解该器件的工作原理时遇到了问题。  我对数据表的解释表明、当 V_SYS 在 VBAT 上运行时、当大于 VSYS_MIN 时、其输出应为 V_BAT、当 VBAT 小于 VSYS_MIN 时、输出应为 VSYS_MIN。  我没有得到这种行为、在进一步查看器件图时、我看不出它怎么能做到这一点。

数据表中有很多令人困惑的语句、比如这样。  '当电池低于最小系统电压设置时、BATFET 以线性模式(LDO 模式)运行、并且系统被调节至高于最小系统电压设置。'

我希望 VSYS 输出始终高于3.5V 的最小电压、以缓解对下游转换器的要求。  我想关闭 PMID 的所有功能、但这似乎是对器件的滥用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    在 VBUS 上施加足够的功率时、集成降压转换器会将 SYS 至少调节为 VSYS_MIN、然后在 VBAT>VSYSMIN 时将 VBAT+50mV 典型值调节为 VBAT+50mV。 BATFET 将降压转换器的 SYS 输出连接到电池。 当 VBAT < VSYS_MIN 时、BATFET 的工作方式类似于在电流限制中运行的线性稳压器、其中电流限制是充电电流。 我们称之为线性模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    很高兴您的问题得到解答。 该线程被视为已解算和已闭合。 请单击"此问题已解决"按钮。

    谢谢!