This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:如何通过 Fusion 电源设计工具设置 UCD9248芯片?

Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: PTD08A020W, UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177616/ucd9248-how-to-set-the-ucd9248-chip-by-fusion-power-design-tool

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件:PTD08A020W

尊敬的先生:

我对使用 Fusion Digitial Power Designer 工具和 UCD9428 + PTD08A020W 解决方案有一些疑问。  通过 Fusion 工具配置 UCD9428芯片后、点击"开始轮询"、但没有电压输出、只有2个警告提示(POWER_Good #、Output off)和1个故障提示、如图所示。 请帮我们检查一下。

PS:我们的设计称为 Xilinx 的 vc709_Schematic_xtp213_rev1_0。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lyndon:

    尝试单击"Clear Faults"、查看是否有任何响应。

    循环使能信号通常也可以清除这一点、我建议先尝试。 此外、您能否发送配置(.xml)和原理图文件?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    执行"清除故障"命令后、警告故障仍然存在(Output_off、power_Good #)。

    我们的电路板设计是指 Xilinx 的 VC709 EVB。  设计中使用了3个 UCD9248芯片、这些芯片控制不同的 PTD 电源模块、以便为 FPGA 的不同电源域供电。  UCD9248芯片的地址为52h、53h 和54h、这已经完成了 corrresponding 配置。 目前、调试基于地址为52h 的 UCD9428芯片、但始终会显示一条警告消息、因此调试无法继续。

    我 已经上传 了附件中的.xml 文件和原理图设计文件、 请参考并帮助检查。

    谢谢!

      e2e.ti.com/.../Schematic-Design.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCD9248_5F00_tifsp_2600_xml.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lyndon:

    我正在浏览配置和设计。 我将在本周晚些时候再次与您进行讨论。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    非常感谢您的支持!

    1.我发现有2条断言的消息。 SMBALERT#寄存器在52d 和53d 中有效、但54d 无效。

    由于我们的设计、我们参考了 Xilinx EVB 的设计。 我已导出 Xilinx EVB 的.xml/hex 文件、然后将.xml/hex 文件导入我们的设计板。 但 Fusion 工具会显示一条错误消息"您当前的器件配置和设计未修改"。 为什么会出现故障消息?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    关于这个问题、您有什么建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lyndon:

    您能否发送有关导入.xml 文件方式的屏幕截图?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    我已在附件中上传导入方法。 请参考。  

    关于电路板的配置 检查、我有任何建议或错误吗?

    谢谢!

     e2e.ti.com/.../Import-.xml-file-by-Fusion-tool_5F00_20221213.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lyndon:

    导入过程没有任何问题。 UCD9248的 NVM 是否正在写入?

    检查设备配置是否正确的一种方法是转到左上角的 Tools->Device/Project configuration compare。 从此处、您可以选择"添加项目文件"和"添加附加设备"、以便 Fusion 检查是否存在任何差异。 Fusion 将捕获所有差异、包括许多您不关心的差异(例如瞬时温度或输入电压)、但您可以查看生成的列表以查看是否存在任何配置差异。

    关于检查配置、我看不到任何明显的问题。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lyndon:

    由于不活动、我将关闭此线程。 要重新打开该主题、请回复此帖子。

    谢谢、

    特拉维斯