This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54428:过流限制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734137/tps54428-over-current-limit

器件型号:TPS54428

大家好、

我在大规模生产的器件中使用 TPS54428作为降压转换器、可将12V 转换为5V。但是、当我发生机械接触或其他原因导致短路等错误时、我的5V 电源轨会对地短路。 然后、我使用万用表蜂鸣器(电路未通电)检查此情况、将5V 至 GND 永久连接。 为了修复我的电路、我用新的 TPS54428替代它、它工作正常。 因此、TPS54428不会如数据表和烧伤中所述限制其电流(到目前为止、在5个器件中发生了这种情况)。  我需要您对这个问题的想法或评论、因为目前有一个大规模生产过程、我需要解决这个问题。 TPS54428是否确实具有过流限制?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    TPS54428具有 OCP 功能。 OCP 典型值为5.3A 低侧。 因此平均电流为5.3A+0.5*IAC。 IAC 取决于您的电感和输出电压。
    以下是一些可疑情况:
    1.输出短路时是否存在输入尖峰电压。
    2.电感器在电路 OCP 时是否会达到饱和状态,因为它需要高 OCP 来保护电感器饱和。

    最好具有 SW 电压波形和电感器电流波形。 我们可以看到5V 接地短路时发生了什么情况。

    谢谢

    Daniel