This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要12V 至5V、0.1至2A 的符合 CISPR25 L5 EMC 标准的降压转换器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733905/need-cispr25-l5-emc-qualified-buck-for-12v-to-5v-0-1-to-2a

主题中讨论的其他器件:TPS54225

我们正在重新设计 TI EVM 电力输送原理图、并需要通过 CISPR25 L5辐射发射测试且符合汽车标准的降压转换器。

输入:10V 至14V

输出:0.05至2A 时为5V

我们正在使用 TPS54225、由于噪声太高、因此必须将其禁用并提供一个用于 EMC 测试的 LDO。  LDO 变得太热、因此首选的解决方案是一个安静的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leister:
    对于10V-14V 输入、5V 输出、您可以参阅以下基于 LMR14050-QL 的应用手册、以通过 CISPR25 L5。
    基于满负载。 对于您的应用、您可以选择 LMR14020-Q 或 LMR14030-Q、两者都是引脚对引脚兼容的。
    www.ti.com/.../snva810.pdf

    您还可以选择 LMR33630-Q 等系统降压转换器、以获得从轻负载到满载的稳定开关频率。

    大多数直流/直流转换器需要添加差分扼流圈和共模扼流圈、以抑制开关噪声及其谐波频率。

    谢谢

    Daniel