This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659038-Q1:为什么 SMPS3_fdbk 引脚和 SMPS7_fdbk 引脚在未使用时可保持悬空?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734044/tps659038-q1-why-can-smps3_fdbk-pin-and-smps7_fdbk-pin-be-left-floating-when-unused

器件型号:TPS659038-Q1

尊敬的 Sirs 或 Madams:

根据 TI HP Rev.K 上显示的数据表、  

SMPS3_fdbk 引脚和 SMPS7_fdbk 引脚在未使用时应保持悬空

尽管 SMPS9_fdbk 引脚等所有其他反馈输入引脚在未使用时必须连接到 GND。  

我想知道 为什么 SMPS3_fdbk/SMPS7_fdbk 引脚和其他反馈输入引脚之间存在这种差异。

请 告诉我原因。

即使是粗略的解释、例如 SMPS3和 SMPS7的内部结构也不同于其他 SMPS、

请注意、因为此问题的目的只是为了确认这一点

 数据表中有关 SMPS3_fdbk/SMPS7_fdbk 引脚的上述说明不包含拼写错误或错误信息。

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke、
    您的问题已转发给负责的工程师、他/她将很快回复、谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SMPS3_fdbk 和 SMPS7_fdbk 是可添加到三相配置双相电源轨的两个电源轨(SMPS123和 SMPS457)。 这可能是数据表中这些参数标记不同的原因。 但是、如果这些电源轨未使用、则不会出现接地问题。

    谢谢、
    纳斯塔莎