This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734105/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76930

 您好、WM、

我将 bq76940 IC 用于14s 系统。

我们对72V 系统有新的要求。

但 bq76940支持多达15节电池、这意味着系统电压大约为55-56V。

是否可以堆叠两个 bq76940 IC 以获得高电压?

如果除 bq76940 IC 之外没有其他可满足此要求的解决方案?

谢谢

Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohd、

    我们有一个 TI 参考设计、它使用堆叠式 bq76930、可解决电池电压高达20毫秒的应用问题、例如您的应用。

    在此处查找 有关此 TI 设计的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的输入。 这将有所帮助。

    Imran