This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:更新状态以关闭更新

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733117/bq20z95-update-status-to-turn-off-updating

器件型号:BQ20Z95

我有一款基于 BQ20Z95的旧产品。 我希望关闭更新(QEN)。 查看手册、可以看到正确的方法是使用制造商访问权限。 我有两节电池、一节的更新状态读数为05、另一节的读数为04 (我过去见过07);技术参考手册00 - 03中更新代码的有效编号。 您能不能告诉我应该做些什么来关闭更新、或许可以解决信息冲突。   非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的主题已分配给我。 请在24小时内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果关闭监测、则不会跟踪容量、更新 Qmax 或 Ra。 您为什么要这样做? 更新状态的范围为00-06。 03不是有效值、有效值为00、04、02、06。 如果您仍想停止监测并关闭 QEN、请将更新状态设置为00。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、非常感谢。 将其关闭的原因是电量监测计似乎(快速)达到了3.5Ah 的满电量、而电池为21Ah。 我们从正常使用中获得了21Ah、但电量监测计并未反映这一点。 Ra 表看起来没有变化(默认值)、Qmax 也没有变化-全部为21000mAh。 不过、在仅经过几个充电周期后、监测计的"记忆"容量会降至3500mAh 左右。 我们以前没有看到过这种情况、因此我们希望在关闭跟踪的情况下尝试一下、看看会发生什么情况。

    随附的 jpg 建议更新状态的有效值为0x00、0x02、0x04和0x06、但该表建议最小值为0x00、最大值为0x03。 如果我们尝试使用 DataFlash 屏幕设置高于03的值、我们将收到一条错误消息。

    当我们将更新状态设置为0x00时、运行状态寄存器中的 QEN 标志将重新登录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    TRM 错误。 需要更新。 我将向系统工程师通报这一点。 您需要在更改 df 以禁用 QEN 后进行复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Batt