This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 CCM 升压 PFC

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733947/ucc28180-ucc28180-ccm-boost-pfc

器件型号:UCC28180

您好!

我将使用 UCC28180控制器构建1.6kW CCM 升压 PFC。 现在、我逐渐将电源电路的输入电压从0-230V 增加、然后打开控制器的辅助电源。 我没有在升压电路中使用任何预充电二极管。 如果我放置一个预充电二极管、能否将电路直接连接到230V 插座并立即打开所有部件?  UCC28180控制器是否能够稳定初始瞬态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sonu Jayachandran、您好!
    在任何测试情况下或应用中、不在电感器上使用旁路二极管没有好处。
    该二极管允许 PFC 从等于输入电压的初始值提高输出电压。
    旁路二极管的优势是降低了 MOSFET 上的启动应力并降低了过冲的几率。
    如果您的电路设计正确、则可以将230V 直接施加到输入端、并且不会出现过冲。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John。 因此、如果我按照参考设计正确设计 UCC28180控制电路、PFC 关断电路、限流电阻旁路电路、我可以直接在230V 电压下工作。 对吧?

    此外、对于1.6kW 电路、我设计的效率低于90%。 我的开关频率为100kHz。  是效率仅受我使用的组件的传导损耗影响、还是控制电路必须提高效率。