This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18532Q5B:热特性

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18532Q5B, CSD19502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184556/csd18532q5b-thermal-characteristics

器件型号:CSD18532Q5B
主题中讨论的其他器件: CSD19502Q5B

您好、团队正在寻找热性能信息。

CSD18532Q5B

CSD19502Q5B

CSD96497Q5MCT

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的查询。 FET 数据表的表5.2中指定了最大热阻、Rθjc (底部)= 0.8°C/W、结至外壳、和 Rθja = 50°C/W、结至环境温度。 两个器件通过封装顶部的估算热阻 Rθjc (顶部)为~9°C/W。 CSD96497Q5MCT 功率级是不同产品系列的一部分。 我将把这个线程重新分配给功率级应用团队。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对于  CSD96497Q5MCT、典型热阻、结至外壳 Rθjc (顶部) = 5.8°C/W、结至电路板 Rθjb = 1°C/W、Ψjt = 0.2 °C/W

    最棒的

    Ryan