This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:充电电流在低电流下不精确

Guru**** 2503035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733666/bq25703a-charging-current-inaccuracy-with-low-currents

器件型号:BQ25703A

您好!

BQ25703A 在低电流条件下运行时不报告稳定的充电电流值。 当 BQ25703A 在 PFM 模式下运行时、问题升高。 PWM 模式精度的高精度设计。 根据我的理解、由于 PFM 模式、充电电流可能会振荡、因此 ADCIBAT 中的值不可靠。 是这样吗?

是否可以采取措施以低电流提高精度?

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juha、

    图52所示的 PFM 模式下的脉冲电感器电流与 PWM 工作模式下的平均直流电流相比、具有较高的纹波百分比。 电流读数取决于纹波电流的采样点。
    提高精度的一种方法是获取多个读数并对值求平均值。