This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:[Inno-IT]有关 BQ25895输入(VBUS) OVP 功能的查询

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184701/bq25895-inno-it-inquiry-about-bq25895-input-vbus-ovp-function

器件型号:BQ25895

大家好、TI 支持团队

请查询输入 OVP 功能。

数据表规定、当 VBUS 超过 VACOV 时、组件将停止运行。

下图显示了 VACOV 的阈值电平。

是否可以将 VACOV 阈值电平设置为其他电平?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    不能更改 VACOV 阈值。 该器件的最大建议输入电压工作范围为14V、较高的值会进入 VACOV 范围。

    此致、

    James