This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22997:关于 ON 引脚#39;s VIH/VIL 参数

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184365/tps22997-regarding-the-on-pin-s-vih-vil-parameters

器件型号:TPS22997

数据表在"建议特性"部分中列出了 ON 引脚的 VIH/VIL 的"最小值/最大值";但这与"电气特性"部分中的实际最小值/最大值不同。
引脚的"真正最小 VIH"是否真的是0.8V? 等等...

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    我不清楚在电气特性部分中、0.8V 的最小 VIH 与哪个位置存在矛盾?

    请您澄清一下吗?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    很抱歉,让我尝试一下并重新措辞。

    ON 引脚0.8V 的 TPS22997的 VIH 最小值是否超过 PVT?
    换言之、只要施加高于0.8[V]的电压、通道就会导通?

    我还看到 VIH 的最大值为5.5V。 这是否意味着高于 VIN 的电压可以施加到 ON 上?  
    (即 VIN = 1.8V、ON = 3.3V)

    最后、VIL 被归类为需要 低于0.35V 才能关闭通道。  
    我明白这是通过 PVT 的吗? 那么、只要 ON 被驱动至低于0.35V、那么在 PVT 条件下、通道将关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    是的、导通引脚0.8V 的 TPS22997 VIH 最小值在工艺变化和自然通风条件下的工作温度范围内。  

    上的电压可能大于 VIN 上的电压、例如 VIN = 1.8V、ON = 3.3V 是可接受的。  

    校正只要导通电压低于0.35V、则在工艺变化和自然通风工作温度范围内、通道将关闭。  

    此致、  

    Elizabeth