This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080:TPS82080是否适用于 DDR4 VTT 终端稳压器?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62080, TPS62097, TPS51200, TPS51206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733845/tps62080-would-the-tps82080-be-suitable-for-a-ddr4-vtt-termination-regulator

器件型号:TPS62080
主题中讨论的其他器件: TPS62097TPS51200TPS51206

TPS62080是否适合 DDR4 VTT 终端稳压器?     该稳压器需要至少400mA 的拉电流/灌电流能力、并且能够将稳压保持在正/负3%以内。     我觉得 TPS62080不合适、因为它似乎没有灌电流能力、而且它不使用基准电压、但我想听听 TI 专家的意见。   谢谢你。  John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    你是对的。 TPS62080无法灌入电流。 TPS62097是否可以及其 SS/TR 引脚输入?

    TPS51200通常用于 Vtt。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris。 谢谢你。 我将重点介绍 TPS51200。 祝你度过美好的一天! John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    我是 TPS51200的营销经理。 如果您发送电子邮件、我还可以建议其他选项;TPS51206为+/-2A (拉电流/灌电流)或更小;它还集成了 VDDQ REFIN 电阻分压器、可在温度范围内实现更严格的 VTT 精度、更低的成本和更高的可靠性。