请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 您好!
在充电模式下出现 NTC 故障时、使用 BQ24295EVM 使 BQ24x95无法驱动 INT 引脚。 我看到 STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁。
当 NTC_FAULT 位为高电平时、BQ24x95是否应发送中断?
供参考:我一直在查看数据表的第8.3.4.2节和表16。
谢谢、
Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在充电模式下出现 NTC 故障时、使用 BQ24295EVM 使 BQ24x95无法驱动 INT 引脚。 我看到 STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁。
当 NTC_FAULT 位为高电平时、BQ24x95是否应发送中断?
供参考:我一直在查看数据表的第8.3.4.2节和表16。
谢谢、
Nick