This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431相关培训材料

Guru**** 2419690 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733671/tl431-tl431-related-training-material

器件型号:TL431
大家好,这是 Iwamori。 我想请您分享任何培训材料,以了解 TL431的工作原理,因为我正在考虑使用 TI TL431。
我想要获得的材料是有关信息,如“如何在设计中使用每个电气特性”。
如果您可以在此处分享、那会更好 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在 TL431功能方面拥有的最相关的材料将在 TL431数据表中提供。 查看第9节。
    除此之外、本文档还有助于了解 EC 表如何影响输出以及如何设置输出。
    www.ti.com/.../slva445.pdf
    本文档介绍了如何使用数据表中的稳定性图来确保器件稳定
    www.ti.com/.../slva482a.pdf

    如果您对 TL431感兴趣、我将真诚地查看 TL431LI。 TL431LI 与 TL431相同、但进行了一些更新、可在作为电压基准或交流/直流反馈网络应用中实现更高的精度。 适用于 TL431的所有配套资料也适用于 TL431LI。
    www.ti.com/.../TL431LI

    您计划如何使用 TL431?
    如果您有任何问题、请随时提问。

    -Marcoo