This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:如何计算温度系数的 TL432BQ?

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TL432, LM4040, TLVH431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733423/tl432-how-to-calculate-tl432bq-of-the-temperature-coefficient

器件型号:TL432
主题中讨论的其他器件: LM4040TLVH431TLV431

我是否可以知道如何计算温度系数的 TL432BQ? 您是否有用户指南可供分享? 或提供一些示例。 谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    我们有一份文档、其中介绍了以下文档中的温度系数基础知识。
    www.ti.com/.../slpy003.pdf
    通常、对于 TL432、您可以使用34mV 的电压偏差来计算该值。
    温度系数(ppm)=(温度偏差)/(Vref *温度范围)= 34mV /(2.495V * 165C)= 82ppm
    这是计算温度系数的一般方法。 如果与该方程式存在一定偏差、通常会注意到、例如 LM4040系列。 LM40xx 系列明确了自己的公司发展方式

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    82PPM 太高,因此我们无法在工厂满足 CPK<1.33。

    我们检查 NCP431B 和 AS431A 是否低于我们的82PPM。 您是否有具有较低 Vi (dev)的类似解决方案。 谢谢。

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    我们唯一的具有较低 ppm 的分流器件是 TLV431、TLVH431和 LM40xx 系列。 您在并联基准中确切需要什么? 您需要2.5V 电压还是要将器件增益到更高的电压?

    -Marcoo