This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:LM3435 IREFx 端子处的 FMEA

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733597/lm3435-fmea-at-irefx-terminal-of-lm3435

器件型号:LM3435

亲爱的、大家好

客户正在考虑使用 LM3435。
当连接到 IREFx 端子的电阻(Rirrefx)因故障或类似故障而完全断开时、LM3435的行为是什么?
此外、当连接到 IREFx 引脚的电阻器(Rirrefx)短接至0Ω Ω 时、LM3435的工作原理是什么?
请告诉我。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 Rrefx 被打开、电流将大约为零。

    I Rrefx 短路会导致损坏。  这未经测试、但已冷达到主转换器电流限制、这可能会损坏 LED 和/或损坏 LM3435。

    BR、