This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481的原理图验证

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733178/lm3481-schematic-validation-for-the-lm3481

器件型号:LM3481

您好!

我正在根据 LM3481完成 SEPIC 电源的设计、希望一些 TI 工程师验证我的原理图。

VIN = 23.5至28V  

VUSB = 5V  

BATT_LiIon = 3.2至4.2V

Iout = 220mA/1A 峰值

T°范围:5°C 至70°C

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julien、

    感谢您在设计中考虑使用 LM3481。 原理图看起来基本上可以。
    (1)想知道为何在 UVLP 引脚上使用 TVS。 它是否应该是除 TVS 以外的齐纳二极管? 无论如何、当 VIN=28V 时、您可以增加 R58以减少电压钳位器件中的功率损耗。
    (2) BATT_LiIon _OUT 可能无法工作、因为 LM3481需要2.97V 的最小输入电压。 D1的正向压降将使您的3.2V 降至2.97V 以下。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    感谢你的答复。

    1) 1)我放置了一个 TVS 而不是齐纳二极管、因为我的 BOM 中已经有了它、而我没有任何齐纳二极管。 我将放置一个齐纳二极管、 并根据您的建议增大 R58的值。

    2) 2)如果系统在 BATT_LiIon 达到3.3V 时停止、则它并不重要、因为它是一个次级电源、仅在紧急情况下使用。

    祝你度过美好的一天

    朱利安·里乌。