This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:增加 Vgate 电压

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184675/ucc27611-increasing-vgate-voltage

器件型号:UCC27611

您好、支持团队  

我的客户希望将 Vgate 提高到大约6V、这是否可以直接将6V 电压馈入 VREF 引脚以实现它?

如果不是、请提出任何增加 Vgate 的想法或建议  

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    是的、这应该起作用。 我建议保持 VDD 大于 VREF、以便内部 LDO 不会反向偏置。 您应该记住、大多数 GaN FET 在6伏时会损坏。 如果您计划使用该驱动器驱动 GaN 器件、我建议使用 LDO 的5伏电压。

    此致、
    Edthan Galloway