This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101C:内部自举二极管规格

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5101C, LM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733773/lm5101c-internal-bootstrap-diode-specs

器件型号:LM5101C
主题中讨论的其他器件: LM5101A

数据表不包括内部自举二极管的额定电流、它是什么、例如峰值电流(在指定的持续时间内更好)。 我将其用于大规模生产平台、假设芯片内部没有与二极管串联的电阻器、则不打算并联外部二极管。 在现有的 PCB 设计中、我也没有一个与自举电容(1uf)串联的电阻器、这意味着流经二极管的峰值电流可能高达12V/1ohm =12A (1ohm 是数据表中列出的二极管电阻)。 Ty。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    感谢您关注 LM5101C。 我是一名支持此器件的应用工程师、将努力解答您的问题。

     LM5101x 半桥驱动器和其他 TI 100V 半桥驱动器中的自举二极管用于为 引导器充电、包括所涉及的高峰值电流。 正如您在消息中提到的、二极管电阻会将初始的完整充电周期自限为~12A。 数十年来、LM5101x 驱动器一直用于数百万个类似应用。

    一旦转换器运行且 HB-HS 电容器初始充电、以下周期的电流峰值将低得多。 该二极管能够提供100mA 的平均电流、该电流非常高、可满足高侧 MOSFET 栅极电荷要求。

    关于自举电容器的尺寸、请查看 LM5101A 数据表中有关自举电容器尺寸的第9.2.2节。 1uF 电容器比大多数应用所需的电容大、因此请根据 MOSFET Qg 和开关频率来检查该值。

    此致、

    Richard Herring