大家好、
我们实施了新的 DRV103H 驱动器 IC、用于在产品中操作螺线管(24V 直流/ 1A 连续电流)、以替代 DRV101 (已停产)。 该设计是根据建议的数据表开发的、下面是 IC 的设置参数。
参数:
输入控制电压至 IC:5V DC (0或1)
电源电压:24V 直流
3. IC 驱动:低侧驱动
PWM 电阻:110K 欧姆(占空比为30%)
5.频率电阻器:215K 欧姆(24kHz 时)
6.延迟电容器:330nF (对于330uSec 初始延迟)

测试过程中观察到的问题:
首先、我们为 IC 提供了电源电压(24V)、并检查是否存在短路。
2、后来我们提供了控制输入电压来检查 OUT 引脚的 PWM 输出。
3.最初根据计算观察到延迟时间,可能观察到很少的 PWM 信号。
4、几秒钟(大约30秒)后、IC 未提供 PWM 信号、输出引脚处于连续模式
5、后来我们从主 PCB 上移除了子 PCB、并通过为 IC 供电和控制输入电压分别重复了测试。
6、当时我们可以连续看到 PWM 信号、电磁阀也连接在二极管上(24V 和输出0V)
但 IC 会产生更多热量、即使我们提供了4层 PCB 覆铜、也无法散热、从而更好地散热。
8.在+25摄氏度的环境温度下,IC 的表现超过+85摄氏度
9.但根据数据表、计算出的温升与实际数据不匹配。 此外、我们在 PWM 模式下仅加载了250mA 的 IC (在连续模式下为1A)
10、如果我们移除了电磁阀负载并在开路条件下进行了测试、即使 PWM 输出完全导通时 IC 会产生更多热量。
此外、我们更换了 IC DRV103U 并重复相同的测试、IC 产生失真的 PWM 波形、IC 变得比 DRV103H 更热(>+85Deg C)
下面是提供给您参考的光绘图像和波形。 请检查澄清点并提出解决方案。 如果无法使用 DRV103、请为产品中当前使用的现有器件(DRV101)推荐新的替代 IC。
初始条件:
黄色:状态标志
绿色:输出
蓝色:输入
粉色:NC

2、Ton 更高:(理论值:30%DC、24kHz 时为28.9uS)

无 PWM 输出、持续打开

驱动器 IC 单独测试、输出使用振铃:

5.温度数据:


Gerber:
顶部:

内层:1.

内层-2

底部

需要澄清:
我们想知道 DRV103H 是否能够支持24V/1.5A (连续)来加载电磁 线圈。
2.电源板可连接至接地信号。 (在我们的当前设计中、我们根据建议的数据表隔离了电源板)
3.需要增加 PCB 细节中提到的铜厚度。
4.关于布局布线的任何建议。
5.330nF 电容器连接到主 PCB 中(通过在焊接的延迟引脚附近组装延迟电容器来执行上述测试)
6. PWM 信号输出接通时 IC 为何发热。
7.上述 IC 参数根据现有的 DRV101 IC 设计进行设置。 是否需要更改任何参数?
8. TON+Toff 时间是正确的,但为什么 Ton 时间与理论数据不匹配。
9.为什么在 PWM 信号中产生振铃。 请参阅上面的波形标记。