This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140A:COUT = 110uF、CFF = 22pF

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140A, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733748/tps62140a-cout-110uf-and-cff-22pf

器件型号:TPS62140A
主题中讨论的其他器件: TPS62147

大家好

如果我们问 TPS62140A、您会介意吗?

客户的状况如下;
VIN = 8V~14.5V
VOUT = 5V/1.1A

在这种情况  下、客户使用 Cout = 110uF 且 CFF = 22pF。
我们假设稳定性没有问题。
当然、在启动时、我们必须检查到 Cout 的浪涌电流。

我们的认可是否正确?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    D/S 中的表4显示、假设您使用推荐的电感、这是稳定的。

    此外、我们还有更新、更小、更精确的 TPS62147/8。