This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:图44。 工作模式状态机

Guru**** 2544100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733660/tps1h100-q1-figure-44-work-mode-state-machine

器件型号:TPS1H100-Q1

大家好

如果我们问 TPS1H100-Q1、您会介意吗?

图44。 工作模式状态机、在 转换 INX 的情况下、DIAG_EN 似乎应该为高电平。
在客户的电路上、INX 和 DIAG_EN 使用相同的时序和相同的电压电平。
因此、 根据时序、它可能是 DIAG_EN 或 INX。
因此  、它是否会出现任何问题?  

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于诊断、DIAG_EN 必须为高电平。 如果 IN 为高电平或低电平、器件将执行诊断。 请查看第21页的表1和表2。 我了解 到、DIAG-EN 在客户电路中连接在一起。 在  这种情况下、器件无法在关断状态下报告开路负载。  为了报告关断状态下的开路负载、IN 应该为低电平、DIAG-EN 应该为高电平。  请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致