This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:两个输出系统的方程式(14)

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733662/ucc28730-equation-14-for-two-output-system

器件型号:UCC28730

大家好、

客户正在考虑使用 UCC28730转双输出系统。

在双输出系统中、应修改公式(14)以汇总两个输出功率、如下所示。

LP=2×{(Vocv1+VF1+Vocbc1)×Ioc1+(Vocv2+VF2+Vocbc2)×Ioc2}/(IPP (max)**2×fmax×ηxfmr)

它是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa - San、

    是的、您回答正确、但不完整。 对于双输出系统、应根据您的指示修改公式(14)、以汇总总输出功率。 一般而言,这应针对 N 输出系统进行扩展,在该系统中,所有输出功率的总和用于计算 LP。

    不过,这并不是完整的情况。
    在单输出系统中、IOCC 被定义为开始恒定电流调节的输出电流电平。 该输出电流在初级侧反映为峰值限制、并由 UCC28730通过公式(13)进行控制。 方程(13)的 RCS 反过来由方程(12)计算得出、该方程假定具有单个输出电流 IOCC。

    在多输出系统中、期望固定的 Iocc1、Iocc2、…是不正确的 每个输出的 Ioccn 值、因为恒定电流调节取决于峰值初级电流的调节、而不是任何单独的输出电流。 要设计此系统、每个输出的功率级别必须反映到单个输出(通常是具有最大功率的输出)、以获得等效的最大额定输出电流(Iout)。 然后、该等效 Iout 增加一定的百分比(通常为+5~10%)、以确定等效恒定电流限制 IOCC_eqv、该电流限制根据公式(6)确定峰值初级电流 Ipp。 公式(7)和(8)还使用该等效的 IOCC_eqv 值进行待机功耗估算和公式(9)中的大容量电容器计算。 通常、对于 N 输出系统、在假设进行单个输出计算的情况下、应将总等效 IOCC_eqv 值替换为使用 IOCC (或 PoUT 或引脚)的每个公式。
    (以类似的方式、处理 Cout 和 CVDD 的公式(20)至(25)应修改为考虑多个输出。 可以计算等效的 Cout_eqv、然后根据每个输出的相对额定功率级别按比例拆分、并使用匝数比进行缩放。)

    如果所有输出已完全加载到其额定电平、并且以与额定负载相同的比例对每个输出施加过载、 然后、每个输出的 IOCC 电平将与该输出的额定电流的百分比相同、与整个系统的等效 IOCC_eqv 相同。

    如果所有输出完全加载到其额定电平,并且只对一个输出“X”施加过载,则输出“X”的恒定电流点 Ioccx 将比 IOCC_eqv 的恒定电流点 Ioccx 大百分比。
    在施加过载的情况下、IPP 限制在初级侧允许的总过载将全部传送到一个输出。

    如果所有输出未加载到其额定电平,并且仅对一个输出“X”施加过载,则输出“X”的恒流点 Ioccx 将比 IOCC_eqv 的恒流点 Ioccx 大得多。 同样、在施加过载的情况下、初级侧 IPP 限制允许的总过载将全部传递到一个输出。 其他输出上的轻负载意味着可以向过载输出提供更多电流。

    我希望这澄清了这种情况、这不仅适用于 UCC28730、而且适用于使用单个初级侧控制器的所有 DCM 反激式系统。

    此致、
    Ulrich