主题中讨论的其他器件:TPS536C7、 TPS53688、 CSD、 CSD95430
您好!
对于 CSD95410、CSD95495等、数据表为 TAO 输出指定了高达470pF 的最大容性负载。
但是、作为 TPS546C7等控制 器、建议功率级 TAO 输出具有适用于1nF 电容的电容占位符、而控制器 xTSEN 输入则通过2.2nF 电容器进行噪声去耦。
最坏的情况是、12相设计最终可能会在由最高温度功率级驱动的 TAO 线路上产生15nF 电容。
实际的功率级电容驱动限制是多少?
可承受性?
控制器/功率级数据表是否可以对齐?
谢谢你