This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:当前问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733226/tps61165-current-issue

器件型号:TPS61165

您好!

我的客户使用 TPS61165来驱动一串 LED、发现它们的驱动电流不能超过~140mA。 器件的额定值为1.2A、封套后部的计算值应为26.6*.14/5/.85 = 0.88A。  

这是 预期输出电压为26.6V、电流为5V、效率保守为85%、

该器件是否存在某种可能会限制该电平下的电流的情况?  

谢谢!

Errol Leon

应用工程师

现场应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、
    您是要将电流限制在0.88A 吗? 如果我的理解是正确的、0.88A 是平均输入电流、考虑到电感器上的电流纹波、峰值电流应大于0.88A。 如果您希望将电流纹波限制在较小的值、则需要选择较高的电感器值。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    0.88A 是基于26.6V 输出电压、5V 输入、效率为85%的预期输出电流。 但是、客户只能看到140mA 的输出电流;客户期望该电流为0.88A。 根据客户应看到0.88A 的计算(在上一帖子中)、是否正确? 或者是否存在未被考虑的问题?

    感谢您的支持!
    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、
    否、您使用此公式计算平均输入电流、而不是输出电流、您已将预期电流设置为140mA。 因此、您应该只看到140mA。 在 Vin=5V、Vout=26.6V 时、TPS61165无法支持0.88A 输出电流。 我解释清楚了吗? 谢谢。
    肖恩