This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:是否可以在具有独立同步栅极驱动器的 UCC28951次级侧实现全桥配置?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC24612, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180859/ucc28951-is-it-possible-implement-full-bridge-configuration-on-secondary-side-of-ucc28951-with-seperate-synchronous-gate-driver

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC24612UCC27714

大家好、我正在为72V 电池充电器设计3.3kW PSFB、其规格如下:Vin=380至420V、Vout=54至90V、Iout max=40A、3.3kW。 由于 MOSFET 在中间抽头配置中的次级侧电压应力很高、因此总成本会很高。 我计划在次级侧将全桥配置与用于单个 MOSFET 的 UCC24612栅极驱动器一起使用、我不会使用 UCC28951的 out、OUTF。 我想知道它是否起作用、以及它对转换器效率的影响是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审核您的查询、并将很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC24612专为 LLC 和反激式控制器而设计。  我不建议使用它来驱动次级上的全桥。

    我建议使用 UCC27714半桥驱动器。   https://www.ti.com/product/UCC27714 

    我同意您的意见、即您无需使用 OUT E 和 F

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC27714栅极驱动器的输入 PWM 是多少?对转换器效率有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28951的输出应用于驱动输出 H 桥和输入 H 桥。

    该设计需要在初级侧使用2个 UCC27714设计、在次级侧使用2个 UCC27714驱动器。

    以下链接将带您在相移全桥中使用 UCC27714访问 EVM。  请注意、它没有辅助 H 桥。  但是、它应该为您提供如何驱动它的想法。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果我理解正确、UCC28951的 A、B、C 和 D 将为初级侧栅极驱动器 UCC27714提供 PWM、该驱动器将为初级全桥 FET 和   OUT E 提供栅极信号、 UCC28951的 f 将为次级侧栅极驱动器 UCC27714提供 PWM、后者将为次级全桥 FET 提供栅极信号。 您可以确认一次吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够使用 A E 和 F 输出来控制到次级 H 桥的栅极驱动。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    如果此操作解决了您的问题、请点击"Resolved (已解决)"。

    此致、